请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5148 您好!
请确认半桥 FET 之间的最短死区时间。 假设、由于使用不同的 Ciss、Vgs 降至2V 以下、根据以下2种情况:
1.在5ns 内
2.在100ns 中
在这两种情况下、实际死区时间是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.