This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:BQ25756E 反向输出模式问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342377/bq25756e-bq25756e-reverse-output-mode-problem

器件型号:BQ25756E

您好  

当 BQ25756E 在反向输出模式下工作时、它会自动关闭输出约40秒、然后将其重新打开- EN_REV、并可以输出40秒。 依此类推。 可以设置输出电流、输出电压、并且温度保护已关闭。 充电功能正常。 我还需要检查什么其他事项?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否澄清一下、在整个测试过程中、没有连接 VAC (输入电压)? 你是不是说,在你的情况下,当反向模式工作时,突然停止工作40秒,然后开始工作40秒,以此类推? 另请告知我您的反向电压和电流设置。