This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:布局审查

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339206/lm51772-layout-review

器件型号:LM51772

您好!

请添加我的朋友、我会通过隐私信息向您传递布局和原理图。

请帮助审查 LM51772的布局。

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我的私密消息不限于好友连接、因此您只需发送它即可。

    请在此处留言、因为我不会定期查看此论坛收件箱、但系统会每天检查我的主题帖。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我已通过隐私消息发送布局文件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    注意:我刚刚查看了布局、注意了原理图。 我想之前已经对这个问题进行了回顾、

    布局检查:

    • 与 CS/CsG 感测电阻的开尔文连接
      • 还可以、但滤波器应接近 LM51772
    • CSA 和 CSB 都被 SW1或其他静态信号元件
      • 部分重叠
      • 层堆栈在具有 CSA/CSB 布线的层旁边没有 SW1
    • 开尔文连接至 ISNS+/-检测电阻器(如果未使用、则短接至 GND)
      • 看起来不错
    • HO1/SW1的小电流环路(SWx 和 Hox 相互连接)
      • 未完成
    • HO2/SW2的小电流环路(SWx 和 Hox 相互连接)
      • 可以做得更好
    • 输出电容器之后或之间的反馈连接
    • 靠近引脚的 VCC 电容器  
    • 使用的 AGND 接地区域/平面(所有基于 AGND 的组件都放置并连接到该区域)
      • 否  
    • 连接在散热焊盘上的 AGND 和 PGND

    另见: https://www.ti.com/lit/pdf/slvafj3

    此致、

     斯特凡
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我已经更新了布局文件。

    您能帮我们重新检查一下吗?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
    您能告诉我您修改了哪些器件或更改了上面列表中的哪些项目吗?

    谢谢。

     斯特凡