This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63608:器件运行问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340066/tpsm63608-problems-operating-the-device

器件型号:TPSM63608

您好!

我在 新设计中使用了 TPSM63608、很难看到该器件的任何输出、

EN 引脚由3.3V 输入供电、输入电压为24V、所需输出为12V。

经过几次测试、我发现:

  • PG 为低电平(0v)
  • VLDOIN 为0V
  • VOUT 引脚为0V
  • 尝试将 VLDOIN 连接到 GND 没有帮助
  • 尝试 将 VLDOIN 连接到 VIN 无效

在所有这些尝试之后、我无法看到和输出。

请参见下面的电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    整体而言、原理图看起来正常。 R80应该被断开。 在 PG 引脚上无需一个下拉电阻器。 如果您的设计需要低于24V 上拉电阻的电压、您可以将 PG 引脚上拉至 VCC。

    当您看到此问题时、软件节点上发生了什么情况?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 SW 上、我看到了一些方 波:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到在您的原理图上、SYNC/MODE 引脚通过一个0欧姆电阻器连接到 GND。 建议使用100k 范围内的电阻器值。 此外、您能否确认在此条件下测量的 EN 电压电平?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ridge、

    我发现了这个问题-在我使用的封装中、Vin/Vout 的焊盘覆盖了阻焊层-移除并重新焊接器件后一切都正常