This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3697:有关 LM3697的问题

Guru**** 2513155 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3697

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338041/lm3697-question-about-lm3697

器件型号:LM3697

您好:

客户想知道的是 DMAX 占空比的最小值? LM3697能否保证91.7%?数据表中没有说明

客户表示需要保证占空比的最小值为91.7%。  目前,竞争力强的产品可以保证92%,如下图所示。

请评估 LM3697是否可以实现这一点?

如果无法实现、我们能否通过生产线过滤出满足要求的材料?

谢谢你!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我将检查该规格并在稍后向您提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick K ö:

    这种情况下的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我们没有找到这样的数据。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick K ö:

    您能否在内部确认?这是终端客户的要求。

    占空比的?值能否确保91.7%μ s

    如果无法实现、我们如何才能通过生产线过滤出满足要求的材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    通过电子邮件分享我们对此问题的讨论? 您可以通过私人消息向我发送您的电子邮件地址。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick K ö:

    已 通过私人消息向您发送电子邮件地址,请检查,谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    好的、我稍后会给您发送电子邮件。

    Br

    帕特里克