This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:此 Web 工具设计是否可以满足 THD 要求?

Guru**** 2503665 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28180, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340995/ucc28056-is-this-web-tool-design-possible-to-achieve-thd-requirement

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: UCC28180UCD3138

客户希望使用 该器件进行具有 PFC 的交流/直流设计。

连接了 WEBENCH-CIRCUIT-DESIGN 工具的电路。 但它没有 THD 要求的输入、也无法在电路上进行仿真。

客户希望在160Vac~270Vac 的输入范围内、确保 THD 在105W 的满载和55W 的半负载条件下低于8%。

我们如何确保这一点或改进设计以实现这一点?

非常感谢。

e2e.ti.com/.../6138.WBDesign10.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28056根据设计满足 EN61000-3-2谐波含量要求。

    以下链接将带您进入采用 UCC28056的168W 评估模块。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluuc46

    我在以下器件中找到了另一个具有以下 THD 的评估模块。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubs3c/sluubs3c.pd

    我不相信 CRM PFC 会采用 UCC28056的客户设计要求

    您可以在 CCM PFC 配置中使用 UCC28056满载运行。  以下链接将带您进入使用 UCC28056和以下 THD 数据的评估模块。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluuat3b/sluuat3b.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您发送编修。

    我想确认一下、您是说我们要推广 CCM 模式控制器 UCC28180以满足客户的 THD 要求、即在输入电压为160Vac~270Vac 和输出电压为<8% THD 的50%和100%负载条件下?

    由于您所张贴的图6显示了在230VAC 输入条件下很好的 THD 小于6%。 不确定是否可以通过正确的设计在客户目标中实现低于8%的目标。

    此致、

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到并正在审查中。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     上面为 CCM PFC 和 CrM PFC 的 THD 提供了两个示例。  CCM PFC 可以满足客户在满载时的 THD 要求,但 CRM PFC 不能。  

    至于根据您的客户要求提供50%负载 THD、使用这些模拟控制器也无法满足此要求。  我不认为 TI 有一款模拟控制器可以满足这一要求。  不过、我研究了 TI.com、并找到了一种使用 UCD3138能够实现此目的的数字控制参考设计。  以下链接将带您进入参考设计。

    https://www.tij.co.jp/lit/ug/tidubk8b/tidubk8b.pdf

    如果您对如何使用 UCD3138进行设计或如何使用 UCD3138有任何疑问、  请在 e2e 中重新发布、并在主题标题中包含 UCD3138、以便相应的现场工程师能够解答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    好的。 非常感谢。

    此致、

    杰罗姆