This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:如何理解交错单输出运行

Guru**** 2927460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341247/lm5143-how-to-understand-interleaved-single-output-operation

器件型号:LM5143

如何理解交错单输出操作?

如果我们的应用是7A 输出电流、则每相电流为7A;或者每相电流为3.5A?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yx:

    如果总输出电流为7A、单输出交错设计将提供每相2.5A 的总7A 需求。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么每个相位为2.5A?

    我的 ΔI 电感器电流应为2.5A +μ A?

    您能向我展示文件解释交错理论吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:

    如果我想把栅极电阻器(27R)添加到四个外部 MOSFET 中、我应该使用哪种封装、R0402也可以(上电电阻器如何)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、yx 是键入错误、我想说每相3.5A。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yx:

    您应该 可以 使用0402电阻器提供栅极驱动电流。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我选择3.5A 的电感器吗?

    如果电流纹波为30%、电感热电流需要大于4.55A?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yx:

    请使用设计计算器、它会为您推荐电感器值。  是的、为降压转换器选择电感器时、请确保纹波为 IOUT 的30-50%。

    LM5143DESIGN-CALC 计算工具| TI.com

    希望这对您有所帮助。

    大卫。