This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22670:降压转换器建议

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22670, LMR66430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341930/lm22670-buck-converter-recommendation

器件型号:LM22670
主题中讨论的其他器件: LMR66430

大家好、

我们将使用 LM22670以2A IOUT 实现11V-22V 输入-> 6V/7.5V/9V/10.5V 输出。

显然、11V 输入下的9V 和10.5V 输出是不可能的。

您是否有任何推荐的可支持11V - 22V 输入->  6V/7.5V/9V/10.5V 输出和2A IOUT 的 POL?

我们希望对所有四种输出条件使用单个 PN。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的联系。  为了实现这一点、您需要一个同步降压转换器、它采用同步 FET 而不是二极管整流器、并且您还需要 一个高占空比器件。  您可以浏览一下 LMR66430吗?  

    谢谢。

    友好