This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845:UC2845AD8TR 生产状态

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2845A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338959/uc2845-uc2845ad8tr-production-status

器件型号:UC2845

我 的 PCA 器件列表中包含 UC2845AD8TR、它已被 TI 标记为置于 LTB 状态。

TI 是否提供  UC2845AD8TR 器件的直接替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、TI 提供了 TL2845DR-8作为 UC2845A 的功能替代产品、但是 它们不引脚对引脚兼容。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ray 感谢大家的响应、但我有点困惑、因为我发现 UC3845AD8TRG4现已上市、似乎处于量产状态、这似乎是一个引脚兼容/直接替换器件。 您能否确认  UC3845AD8TRG4和 UC2845AD8TR 器件型号之间存在的材料差异。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    很抱歉出错了! 我 误读了 UC2845ADTR (在 LTB 上)器件型号、而不是  UC2845AD8TR

    我确认 UC2845AD8TR 在可预见的未来将在我们的300mm 流程中继续受支持(因此不是 LTB)。

    您是否能够 在收到的通知中确认 UC2845AD8TR 是确切的器件型号?

    谢谢!

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!很抱歉、我们拥有的由 LTB 标记的器件的确切器件型号是 UC2845AD8 G4 (不是 我之前所说的 UC2845AD8TR)我刚刚比较了 UC3845AD8TRG4 的规格、但我现在可以看到这不是工业级器件(温度范围仅为0C 至70C)、因此不是我们应用的直接替代产品。 看起来 TI 已停止进行工业筛选、但并未实际制造器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UC2845AD8TR 与 UC2845AD8G4完全相同的器件 、不是 LTB。 唯一的区别是最终封装:管装与卷带封装(本产品不包含管装选项)。