This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:LV2862发热并将进入热关断状态

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341685/lv2862-lv2862-heating-up-and-going-to-thermal-shutdown

器件型号:LV2862

您好!
我们使用带33uH 电感器和 DLFS1100等的 LV2862制作了一个定制电路板。 器件升温严重并达到热关断状态。
如果我们使用24V (输出为12V)为器件供电、则器件可以正常工作、但仍能发热到大约45度(外部红外读数)。
如果我们将输入升高到40V 或42V、器件将进入热关断状态!!
此器件是否推荐用于具有32至42V 输入(10节电池)的12V 500mA 应用

下面是开环板的布局和原理图、  
此致
VG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在原理图上、移除 C6。 不应在底部反馈电阻器上放置一个电容器。 有时、前馈电容器会置于顶部反馈电阻器上。

    布局中的 GND 连接对于我们的器件而言非常薄且小。 从引导电容器到开关的布线会切断 GND、从而使 IC 失去 散热路径。 我建议尽可能遵循 EVM 布局: https://www.ti.com/lit/ug/snvu729/snvu729.pdf

    我以附加的 EVM 布局为例、展示了器件如何通过多条散热路径。

    此致、