This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD 电压轨基准设置

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340532/ucd90320-ucd-rail-reference-setting

器件型号:UCD90320

嗨、团队,

我有请求、请帮助检查它是否可行。

 如果我使用一个 Amon 引脚连接到整个电路板的电流检测、我是否可以通过 PMBus cmd 动态设置基准电压作为阈值、如果电压超过阈值、则将 LGPO 映射为警报以减小。

BR,

波长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、COMI、

    是的、对于 UCD90320是可行的:分配 LGPO 来监控轨的 OVF 状态。

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:

    我的意思是、当电源序列开启时、OC 阈值是否能够通过 s/w 动态更改?

    Br、

    波长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、COMI、

    您是指 OCF 阈值(46h)吗? 如果存在、则 可以动态修改寄存器阈值。  

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)