This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050EVM-561:SMBus 上无地址

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, EV2400, BQ25792EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340065/bq4050evm-561-no-address-on-smbus

器件型号:BQ4050EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQ25792EVM、BQ4050 、EV2400、 BQSTUDIO

我们已订购 BQ4050开发板、这是一款新板。 在按下 WAKE 按钮之后、无论是 I2C 扫描还是 SMBus 扫描、我们都没有获得地址0x16。 我们也尝试将其与 STM32配合使用。 尝试的电池配置为1s-4s、BAT 和 VCC 引脚上有相应的电压、但没有 FET 导通。 PACK+和 PACK- 端子上连接到 BQ25792EVM (充电器 IC)、SYS_PRES 连接到 PACK-。 在任何配置中、SMBus 上都未检测到该器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了说明这一点、您使用的是 BQ4050EVM 和外部微控制器。 您是否有可以尝试用于与监测计通信的 EV2400。

    I2C 线路上是否有10K 上拉电阻器?

    我不支持充电器、但您能否与 BQ25792EVM 通信?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我正在使用 EVM 和外部 MCU。 我目前没有 EV2400、但只使用 SMBus 协议进行通信。 因此、除了通信之外、EV2400会发挥任何特定的作用、使器件可被检测到、因为迄今为止、我甚至无法读取总线上的 IC。 有没有其他方法可以实现这一点,因为在最终应用中,我将使用微控制器与测量仪表通信。  

    是的、有4.7K 上拉电阻、充电器工作正常。 BQ25792EVM 与同一 MCU (STM32157)配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、EV2400对监测计的可检测性没有作用、但它确实可以让您访问 bqstudio 并在 i2c 线路上提供内部上拉电阻。

    您要向 BAT+施加多大的电压?

    是否已移除 I2C 跳线?

    检查 REGIN 处的电压、确认其高于所需的最小电压。

    检查 TS 引脚是否脉动、否则 IC 可能损坏。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、那么我已经手动添加了上拉电阻器、之后在总线上也没有地址。  

    3节电池配置的 BAT+电压为10.5V。  

    具体来说就是您讨论的 I2C 跳线。 您能告诉我连接器标识符吗?

    Regin 电压为3.3V、高于阈值。  

    TS 引脚会脉动、因此 IC 会响应。 主要问题是总线上没有地址。 DSG 和 CHG 引脚上的电压也很低、因此 FET 不会导通。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    奇怪的是,上拉通常是问题的类似这样。

    这是正常的。

    抱歉、请忽略、我未读取器件型号、4050 EVM 上没有 i2c 跳线。

    这是正常的。

    您是否在已断开充电器 EVM 的情况下尝试与4050 EVM 通信?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我尝试过在没有充电器 IC 的情况下进行通信。 我在使用电源和负载的情况下进行了尝试、但两种情况都没有进展。 除唤醒按钮外、IC 是否需要某种类型的快速启动? 还有其他方法可以解决这个问题吗?

    谢谢。此致、

    巴哈维卡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavika:

    按下 Wake 按钮是退出睡眠模式所需的步骤。 默认 SMBus 地址为0x16、可以发送 i2c 线路的示波器截图。

    此致、

    埃文