This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691的输出电流问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340948/the-output-current-issue-for-tps92691

器件型号:TPS92691

您好!

我们将 TPS92691用于 LED 驱动器恒流源、我们需要使 LED 驱动器的输出电流大于4.7A、

现在、我们生产了大约5k 个电路板(每个电路板1个 TPS92691)、我们发现 输出电流小于4.7A (大约为4.66-4.9A)的概率约为5%、

输出电流小于4.7A 会影响 LED 的输出效率、这是 有缺陷的产品;

请查看下面的原理图、并提供您的意见、说明此问题的可能原因是什么? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liang、

    你已经生成了两个帖子,我已经回答你在另一个帖子。

    谢谢 Tuan