This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:效率

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339876/bq51050b-efficiency

器件型号:BQ51050B

你好。

我们正在开发将 BQ51050B 用于无线充电接收器的新产品。

我们设计了4.2V 的锂离子电池、并且充电电流为1.4A。

我们确认该电路板运行良好。

但是、我确认 RX 线圈温度过高。(测量温度超过80摄氏度)

我认为原因是效率低下。

交流适配器的输出电压为9V、电流为1.3A (9V x 1.3A = 11.7W)

 RX 板的充电电流为1.4A、充电电压为4.2V。 (4.2V x 1.4A = 5.88W)

近似效率为50%。 可以吗?

如何提高效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    关于您使用的 RX 线圈、您能告诉我什么?

    还是原理图供您审阅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我已经审阅了原理图并提供了 RX 线圈信息。

    请参见以下链接。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330383/bq51050b-charging-current/5073888#5073888

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RX 和 TX 线圈的尺寸是多少?

    它们之间的距离是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    RX 线圈:38mm x 21mm x 0.508mm

    TX 线圈:58.8mm x 26.8mm x 3.4mm

    距离:4mm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您提供更多信息-线圈尺寸和间距看起来不错。   

    作为一项测试、减小间距应能提高效率。

    线圈 L 为7.2uH,CS 247uF ( C552/C551/C553 ),这使调整频率约为120kHz,应该为100kHz,需要 Cs 约为350nF。

    这可能有用、使用低 ESR 电容器也有用。

    在线圈后面、线圈与 PCB/电池之间添加磁屏蔽可能会有所帮助。  这将防止交流场进入杂散金属并使其发热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我将尝试您建议的内容。

    我还有一个问题。

    通常、如果电池的充电电流为1.4A、

    效率如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    1.4A 时的典型效率可在50%范围内。  线圈、CS 电容器和 IC 中的 DCR 损耗将随电流增加。