This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324:UCC27324

Guru**** 2508325 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343188/ucc27324-ucc27324

器件型号:UCC27324
主题中讨论的其他器件:UCC28950

您好!

我叫 Doğu Bora Yalçın ã o、我在 ASELSAN 担任模拟设计工程师。 目前、在我们正在进行的设计项目中、我们将 UCC27324同向4A/4A 双通道低侧栅极驱动器与 UCC28950控制器搭配使用。 我们的团队致力于提高设计效率的研究。

在我们的当前设置中、我们使用硅 MOSFET。 但是、我们还在探索将 GaN HEMT 整合到我们设计中以潜在提高性能的可行性。 您能就 UCC27324和 UCC28950是否适合驱动 GaN HEMT 提供指导吗? 此外、对于能够与 UCC27324和 UCC28950有效利用的兼容型 GaN HEMT、我们不胜感激。

感谢您的帮助。

此致、
Doğu Bora Yalçın
模拟设计工程师
ASELSAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Doğu

    感谢您联系 TI。 UCC27324确实是 MOSFET 驱动器、而 UCC28950包含控制器、其驱动器电流要弱得多。 我们的低侧栅极驱动器产品系列包含一些更适合 GaN 的驱动器、例如 LMG1020。 建议使用更适合 GaN 开关的栅极驱动器。

    谢谢。

    耶利米