This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5010:TRIM/NR 引脚的用途是什么?

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: REF5010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341080/ref5010-what-is-the-purpose-of-trim-nr-pin

器件型号:REF5010

您好!

我目前正在使用 REF5010。

我想询问此 IC 的 TRIM/NR 引脚的用途。

查看数据表、我们使用了电位器。

这是为了微调 Vout 的失调电压吗? 或者是否可以在较宽的范围内调整 Vout 的输出范围?

REF5010的输出是否固定在10V (典型值)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REF5010的调整函数用于微调。 不建议将输出调整到+-15mV 以上。 您可以使用第9.2节来帮助选择您的电阻值。

    您是否需要调整 REF5010的输出电压? 如果是、您要寻找的电压电平是多少?

    REF5010固定为10V。有关 REF50输出电压选项的更多信息、请参阅数据表的第5节。

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 在几天内没有看到对我的问题的答复、因此我将关闭该主题。 如有其他问题、请回复此邮件。

    谢谢。

    杰克逊