请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV751 您好、团队成员:
我想问一个有关 TLV75101PDSQR 的问题。 如下图所示、我将 TLV751的 OUT1和 OUT2通道同时连接到输出"FPGA_HSSTACCPLL_1.2V"。 我想问的是、我是否可以使用 OUT1、如下面的原理图所示。 OUT2的两个通道可以合并成一个通道吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zoe、
感谢您的联系。 将 OUT1和 OUT2连接在一起可以实现什么目的? 您是否尝试增加输出电流? 如果是、很遗憾、此设置不起作用、 因为您 需要添加镇流电阻器以确保一个通道不会成为主导。 我们确实有一份应用手册、详细介绍了如何进行电流共享设计。 可以在 此处找到。
如果情况不是这样、请告诉我、您在试图通过将 OUT1和 OUT2绑定在一起来实现其他目标。
此致、
凯尔西