This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185:28V DC 到120V DC 转换器

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343263/lm5185-28-v-dc-to-120-v-dc-converter

器件型号:LM5185

您好!  

前几天、习近平先生告诉我、我应该尝试使用 LM5185的 Excel calc 设计工具。

当尝试使用它时、我有一个问题:

当改变变压器匝数比时、将删除所有建议值:

以前:

之后:

您是否有办法解决问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您发送编修。 我记得我们的讨论:-)  

    我认为问题在于您提供的输入编号: Excel 扩展不能将逗号识别为小数点。  请使用"0.1"、而非"0.1"。  

     使用电子表格有一些想法:建议的匝数比为1:6.4、但这超出了计算器包含的受限匝数比选择范围。  计算器(不受 LM5185器件的限制)支持的最大匝数比为1:5。  如果您想使用1:6,您可以将您的输出分成两个轨,如100V 和20V ,并选择双输出设计,所有初级侧选择都适用于1 : 6匝数比,单120V 输出轨。   您唯一需要注意的是计算器提供的次级电路将是串联的、并且应将额定电压与串联元件相加。  对于组合单个输出轨、匝数比1:5:1.02实际为1:6。  

    希望这一点得到澄清。  

    祝您在项目中一切顺利、如果您有进一步的问题、欢迎随时在此处发帖。

    -Youhao