This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-LP5569EVM:适用的 LaunchPad

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5813, BOOST-LP5569EVM, MSP-EXP432E401Y, LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342861/boost-lp5569evm-applicable-launchpad

器件型号:BOOST-LP5569EVM
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401Y、LP5813、 LP5569

尊敬的支持团队:
根据原始问题、MSP-EXP432P401R 当前不可用、MSP-EXP432E401Y 不适用于 BOOST-LP5569EVM。
是否可以使用另一个 LaunchPad 来驱动 BOOST-LP5569EVM? (用于 MSP430等)

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    我们的专家不在办公室,将在 tmr 之前给您反馈。

    Br, Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie。

    感谢您的支持!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    我们不会更新 LP5569的 GUI,因为我们有了下一代 LP5569—LP5813。 第二个原因是、实际上我们现在没有资源来完成它。

    如果您确实需要它,您能否给我发送一封电子邮件,告诉我一些详细的客户信息(jared-zhou@ti.com)? 然后、我可以获取这些信息来向我们的经理报告。 如果 RR 太大、我想也许我们的经理会指派人来完成。

    BR、Jared