This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A-Q1:内部电平转换器运行所需的总栅极电荷

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341082/ucc27211a-q1-total-gate-charge-needed-by-internal-level-shifter-to-operate

器件型号:UCC27211A-Q1

大家好、

您能否为 UCC27211A-Q1提供内部电平转换器运行所需的总栅极电荷相关数据?

此致、

傅伟成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何复宏伟成

    感谢您提出有关 UCC27211A-Q1的问题。

    您是否想知道功率 FET 的最小栅极电荷? 或者您是否想了解电平转换器的内部规格?

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户需要了解 UCC27211A-Q1中用于电平变化的总栅极电荷、以便从理论上计算栅极驱动器中的功率损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我们没有此方面的规格、但可以使用静态电流和所需频率下的空载工作电流来计算和确定栅极驱动器的功率损耗、以确定栅极驱动器本身的功率损耗。

    有关功率耗散的计算、请参阅数据表中的第9.2.2.5节"功率耗散"。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说过可以使用所需频率下的静态电流和空载工作电流来计算和确定栅极驱动器的功率损耗、但第9.2.2.5节中没有关于在所需频率下无负载工作电流损耗的解释。

    我只能看到如下所示的静态电流和栅极电荷产生的损耗。

     

    那么、您能回答以下问题吗?

    1. 我们如何计算在所需频率下的空载工作电流损耗?
    2. 我们可以看到三种静态电流和三种工作电流。 我们是否应该考虑各种因素以准确计算损耗?

    3.我在下面写下了一个关于栅极驱动器损耗的公式。 是这样吗?

    当栅极驱动器未切换时:P =(IDD+IHB+IHBS)* VDD

    当栅极驱动器正在切换时:P=(Iddo+IHBO + IHBSO)* VDD + Qg * VDD * fsw (栅极电荷损耗)

    此致、

    傅伟成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    1.对于工作电流、请参阅  数据表第7.7节"典型特性"中的图3和图5。

    2.对于静态电流和工作电流,您需要考虑每种情况下的全部3个电流。

    3.对于这些损耗公式, 这些公式是正确的。  

    谢谢!

    威廉·摩尔