This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23608:常见故障模式

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ23608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338466/lmz23608-common-failure-modes

器件型号:LMZ23608

您好!

我们遇到了 LMZ23608TZ 故障 、并且想详细了解该器件的常见故障模式。 我们的 LMZ23608TZ  IC 在整个电路板上都出现过热、破裂和散点焊料。  如果提供了安全的发送方法、我们有可以提供的图片。  

谢谢!

亚当  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    请回答以下探究性问题:

    • 这是新设计还是重新设计? 请提供原理图和 PCB 布局布线供我查看。
    • 在 PCB 上、您能否确认 LMZ23608具有足够的焊料? 如果焊料不足、器件将变热。
    • 您的应用的电源条件是什么(VIN、VOUT、FSW、IOUT)?
    • 您遇到过多少次故障、电路板或仅 IC 是否发生永久性损坏?

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    • 这不是新情况、也不是重新设计的情况。 由于其应用的性质(专有)、我无法提供原理图和 PCB 布局。
    • 似乎有足够的焊料。   
    • Vin=24Vout=1.8V Iout=6A 最大值
    • 这是我所知道的唯一一个导致这种事件的失败。 电路板会受到永久性损坏。  

    您是否能够向我提供对此商品进行过的环境测试?  

    您有常见故障模式列表吗?  

    我们是否可以将此对话转移到私人电子邮件链?  

    谢谢!

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    您是否有分配给贵公司的现场销售工程师可以将信息传递给您?

    我们可以离线观看、但如果您的电子邮件链中有 TI 联系人、以便进行故障排除和调试、

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我不是这个意思。" 我一直在努力寻求支持、但尚未收到回复。  

    谢谢!

    亚当   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负责的工程师现在不在办公室、TI 的回复可能会延迟。 感谢您的耐心。
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    我请 继续支持。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我将在结束此话题、届时 我们将过渡到与我们的现场团队一起提供安全支持的电子邮件。

    此致!

    瑞安