This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23287:Q6加热问题

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334411/pmp23287-heating-problem-on-q6

器件型号:PMP23287

您好!

我在产品中复制了该参考设计(彻底去除所有 DNP 元件)、但我有一个问题、那就是:
当我的产品消耗约45W 功率时、我看不到任何特别的问题、但如果我只消耗3W 功率、Q6 MOSFET 突然开始加热、直到超过其工作温度。 您是否曾遇到过类似情况? 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我不知道此设计有任何问题。  您是否对 Q5/Q6/Q7/Q8/Q10/Q11使用了相同的器件型号?  似乎开关可能存在时序问题。  Q6的漏源电压是否在其额定值范围内?  您能否附上原理图?  我将看到是否有一个可以查看的板。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    是的、我对每个晶体管使用了相同的器件型号。 e2e.ti.com/.../Job1.pdf

    我还尝试将 Q6从 FDMS86250更改为 IPP200N15N3 G、仍然很热。

    感谢你的帮助。

    何塞