This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:TUSB1044

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341750/tusb1044-tusb1044

器件型号:TUSB1044

您好  

我们将转接驱动器(TUSB1044RNQR)用于 type c 接口。 我们支持20Gbps 的速度。 我们需要了解  TUSB1044RNQR 的功耗和功耗。

因此、请进行检查、现在让我们来看看 TUSB1044RNQR 的功耗和功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB1044只能支持10Gbps、不能支持20Gbps。  

    有关功耗、请参阅 TUSB1044数据表中的第6.5节、

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David  

    感谢您的答复。 另外、如果我们支持10Gbps 的速度、请告知我们功率损耗情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的功率值是使用 K28.5模式在10Gbps 的速率下收集的。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David  

    你可以简单介绍一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否澄清一下您的问题、您在寻找什么具体问题?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    我们想知道热仿真的功率耗散数据。

    因此、请检查并提供转接驱动器上的功率耗散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB1044数据表第6.5节中提供的电源数是否未提供您要查找的信息?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    我们只找到了功耗数值、却没有找到功耗数值。 因此、请检查并提供数据表中的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB1044是转接驱动器、而不是稳压器。 因此、本次讨论中、功耗和功耗是等效的。  器件消耗的所有功率必须以热量的形式耗散。

    第6.4节列出了热性能信息、请参阅此热计算应用手册 https://www.ti.com/lit/an/spra953d/spra953d.pdf。

    谢谢

    大卫