This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:UCC27712-Q1中引脚 HS 与 AMP 之间的引线间距;LO

Guru**** 2574135 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551-Q1, UCC27712-Q1, UCC27714, UCC27301A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342596/ucc27712-q1-lead-to-lead-spacing-between-pins-hs-lo-in-ucc27712-q1

器件型号:UCC27712-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27714UCC27301A-Q1、UCC21551-Q1

  UCC27712-Q1的引脚 HS 和 LO 之间的引线间距为0.030英寸。 这些引脚之间需要0.045英寸。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您提出有关 UCC27712-Q1的问题。

    此产品没有间距更大的封装。 我们确实提供了 UCC27714、这是一款600V 驱动器、具有更高电流、并采用 SOIC 14引脚封装、可 在 LO 和 HS 之间提供更好的间距。

    总线电压是多少? UCC27301A-Q1是一款支持互锁功能的汽车级120V 驱动器、LO 和 HS 之间具有更大的间距。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流母线电压为600V、因此还需要通过汽车认证的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    当总线电压为600V 时、UCC27712-Q1无法提供足够的过冲裕度、建议的最大 HS 额定值为600V、HB 上的最大绝对额定值为700V、 您可能会在上升沿看到超过这些值的过冲、该过冲超过了此器件的限制。

    对于额定值较高的器件、我们没有额定值较高的非隔离式半桥驱动器、因此您需要探索我们的隔离式产品的各种选项。

    UCC21551-Q1是此处适用的一个示例器件。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔