This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:使用手动复位输入的复位延迟

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341790/tlv840-reset-delay-using-manual-reset-input

器件型号:TLV840

尊敬的支持部门:

我在设计中使用 TLV840MADL29DBV 为 FPGA 生成的复位信号添加延迟。

FPGA 使用2us 低电平脉冲驱动/MR 输入、以开始将/RESET 置为低电平(因此2us > TMR_pw)。

我将 CT 引脚保持断开、因此延迟应该为数据表 p7中所述的典型值/80us 最大值。

~我的理解、在/MR 再次为逻辑高电平后、延迟电路应在40 μ s 80us 内保持/RESET 低电平。

我测试了函数、但/RESET 输出仅在2us 内驱动为低电平、释放为高电平...

请查看随附的原理图和示波器捕获。

我漏掉了什么东西吗? 您能否澄清这一点?

非常感谢您的帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究这个问题、明天会与您联系。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为了启用手动复位的复位延迟、CT 引脚上需要一些电容。 我使用56pF 电容器测量了40us 的延迟、使用200pF 电容器测量了70us 的延迟。 这是我可以创建的最长延迟、具有2us /MR 脉冲。 使用具有相同2us /MR 脉冲的更大电容器将消除延迟。 对于更大的延迟、需要更大的/MR 脉冲。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Walter 您好、感谢您的帮助。

    我尝试添加一个68pF 电容器、并在/MR 上保持2us 低脉冲、/RESET 信号上有42us 的延迟、因此它可以正常工作。

    在我看来、数据表在这一点上并不十分清楚、因为在"7.8计时要求"部分、我读过 CT 打开时的典型延迟为40us、但我们需要添加一个小电容器以获得此延迟。

    无论如何,感谢您的支持:)

    此致。