This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10503EXT:CAN't 模拟波特图

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ10503EXT, TPSM82813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342873/lmz10503ext-can-t-simulate-the-bode-plot

器件型号:LMZ10503EXT
主题中讨论的其他器件: TPSM82813

您好!

我使用 WEBENCH 来仿真 LMZ10503EXT 的波特图。

此设计条件如下。

输入电压(最小值/最大值)= 3.1/3.5

VOUT = 1.05

最大输出电流= 1.5

温度= 30°C

波特图仿真失败。 某些网似乎未正确连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miatsu:

    我会要求我们的 WEBENCH 团队对此进行研究。 目前、您可以使用我随附的 PSPICE 工程。  

     e2e.ti.com/.../LMZ10503EXT_5F00_PSPICE_5F00_AVG.zip

    如果您要设计新项目、我建议您查看我们较新的模块 TPSM828303A、 TPSM82813。

    此致、

    瓦伦