This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM863257:QFN-FCMOD (RDX)封装

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342365/tpsm863257-qfn-fcmod-rdx-package

器件型号:TPSM863257

大家好、  

关于封装、客户下面有两个问题。
您能支持这些吗?

  • 引脚5to7的侧面是否有传导点? (与引脚1和2、3和4的侧面相同)

  • 是否需要在下图所示的红色框架中焊接电极?

此致、
转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    1.引脚5TO7的侧面是否有传导点? 对不起、我手中没有这款设备、但 我认为是的。

    2.是否需要将电极焊接在下图所示的红框中?  

    我认为在 PCB 板上应该保持清空(无电线或铜箔)。

    谢谢。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    感谢您的支持!
    关于 Q1、您是否可以确认器件?

    我很抱歉打扰你。

    此致、
    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    我想您可以向客户申请一些样片。 然后、您可以看到 IC 进行确认。 这对客户而言是否是一个关键问题?

    谢谢。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    请查看 EVM 板、您可以在此处看到引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    非常感谢。