This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501-Q1:TPS628501QDRLRQ1:COMP/FSET 引脚电压

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342584/tps628501-q1-tps628501qdrlrq1-comp-fset-pin-voltage

器件型号:TPS628501-Q1

您好!  

一天的问候!!

我想选择用于选择开关频率的电阻器、并且在数据表中看到没有关于此特定引脚上的电压或任何漏电流的信息、这有助于我估算要使用的电阻器的实际功率损耗。 如果你们能帮我详细说明、这对我来说意义重大。

非常感谢您的帮助!!

此致、

维内特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vineet、

    让我来咨询我们的设计团队。 我会尽快回到你身边。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vineet、

    电阻器两端的电压将为300mV。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢很多闪电快速回复 Farheen

    祝你度过美好的一天!!