This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:BQ25620

Guru**** 2516920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342545/bq25620-bq25620

器件型号:BQ25620

您好!

我在我的一个项目中使用的是 Battery Charging IC bq25620、它不会进入数据表中提到的关断模式。 目前、我们在理想模式下观察到0.7mA 电流(电池连接到充电器 IC、但 电池无负载)。

在另一种方法中、我们尝试移除电池 IC 并检查睡眠电流、现在电池电压为3.7V、电流为90微安。目前、我们已禁用处理器、但它仍然消耗如此大的电流? 您能否提供有关降低睡眠电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是测量了 BQ25620 EVM 还是您的定制电路板上的电流?

    非常感谢、