This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:PC 无法识别 EVM。

Guru**** 2539070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341248/bq34z100evm-pc-doesn-t-recognize-evm

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO、BQ34Z100

您好、E2E:

我是从客户处收到的 EVM。 他们在 EVM 上有问题。
客户的 PC 未识别 EVM、也会在我的 PC 上重现该 EVM。
我已经实现了 TI 在其网站上提供的更新。
通电后、EVM LED 将亮起 No-1、2、4和9。

问题;
LED 指示灯是什么? 是否正常运行?

此致、
阿克盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、AccGuy、

    客户是否已安装 ev2400驱动程序。

    这些 LED 使用 EVM 顶部的引脚进行配置。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    "你给我打电话。"

    BQstudio 中不识别缺陷产品。

    此外、 缺陷 EVM 上的 BQ34Z100已替代 IC。

    因为连接时 LED 的亮起情况不同。

    LED 指示灯是什么?

    更换 IC 不是很好吗?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    请在 EVM 顶部分享引脚配置。

    如果操作正确、可以更换 IC。

    请下载 ev2400驱动程序和此文件的最新版本、并将其放入 BQstudio 文件夹的配置文件中

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我们已确认 EVM 可能已损坏。

    我将对内容进行总结、并在另一个主题中再次发布。

    谢谢你。

    此致、

    Ryusuke