This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23525:主门控问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23525
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335036/tps23525-main-gate-issue

器件型号:TPS23525

您好!

灌电流。 客户的 TPS23525主栅极没有信号问题、但因为它具有与规格中的 Figure _34相同的波形。

我们能否知道导致这种保护模式的原因?  感谢您的帮助并向您学习。

客户异常波形:

规格图_34

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解您的疑问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生:

       我更新了一些状态、表明我们有一些 PWBA 没有电压输出(-48V)、然后测量栅极和 TMR、如应用短路的状态(SLVUB36 -第8页、图34)。但测量 PWBA 没有任何短路。  是否有其他保护原因进入施用短路的状态? 谢谢。

    此致

    E·王  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您分享详细信息。 除了输出电容之外、似乎还有一个有源启动负载。 在存在这种有源启动负载的情况下、TPS23525无法启动。 它将持续重试。 请删除该有源启动负载、然后参阅。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生:

       移除时、启动负载正常。  通过使用跨接线将 EVM 板连接到启动负载 正常工作。 因此、我们的 PWBA 引脚运行会导致应用短路状态。 需要检查 SS? 还是计时器块? 谢谢。

    此致

    E·王  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

     您的原理图和 EVM 原理图是否完全相同? 如果没有、二者有何区别? 请分享您的原理图。 您的启动负载是多少? 请填写设计计算器并与我分享。  

    www.ti.com/.../SLVRBF3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生:

       附加的原理图差异和 TPS23525设计计算器。 那么我们的启动负载是 Power Brick (48V -> 12V、300W)。 VD Meausre EVM/GATE、与 PG 板进行比较。 供参考。  

    此致

    E·王

    EVM 电路板波形

    我们的 PWBA 波形

    e2e.ti.com/.../EVM-Board-Schematic-difference.docxe2e.ti.com/.../TPS2352X_5F00_Excel_5F00_Tool_5F00_Web_5F00_RevB_5F00_20240312.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我会在星期一之前返回给您。 请给我一点时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生:

      您有任何更新吗? 谢谢。

    此致

    E·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    主席先生,我们是否有任何建议或最新情况? 感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    很抱歉耽误你的时间。  请列出 PCB 中使用的以下元件值。

    启动负载开启阈值电压是多少? 我想知道激活启动负载时的输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

        启动负载开启阈值电压 为33Vdc~36Vdc。  

      列出选定的组件值

    此致

    E·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    从最高层看、EVM 和电路板之间的元件值似乎几乎相似。 因此 、我有点困惑。 若要进一步了解、请捕获启动期间两种情况下的输入电流波形。 我想查看输入电流的差异。 请确保水平和垂直刻度在两种情况下都相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

      当我使用跳线返工 CSS、VEE 错误连接时、可以修复此问题。 但是异常样品需要更换新的 TPS23525正常工作。 谢谢。

     

    EVM 电路板原理图

    我们的原理图

     

    CSS, VEE 连接错误,使用跳线修改,与 EVM 板相同。

    此致

    E·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的更新。 请关闭主题帖。