This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900EVM:无输出电压

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342269/tps63900evm-no-output-voltage

器件型号:TPS63900EVM

您好!  

我正在寻求有关排除 TPS63900EVM 问题的帮助。 我已测量了 CFG1-3上的所有电阻值、它们与表7-2和7-3中列出的值相匹配。 但是、在连接电源时、我没有收到任何输出值。

JP1的设置配置为 VO2、CFG3 S3.1设置为高电平以防止悬空。 类似地、当 JP2设置为 Vo1时、CFG1 S1.1和 CFG2 S2.1设置为高电平。 最初、我设法获得了输出读数、但在将开关6、7和8设置为高电平时、输出电压会降至所需电平以下、如下表所示。 随后、在重复测量时、我根本无法获得任何输出。

请协助调试这一问题。 提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查是否触发了输入电流限制?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tao Zhang:

    我的确相应地更改了输入电流限制。 但现在问题是、我没有获得任何输出、它保持为0V。 我在 上一 封邮件中提供的表格是在发生此问题之前创建的。 需要您提供有关如何调试此问题的建议。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismall:

    您能否在此处分享您的原理图和布局?  在您的新问题中 CFG 引脚的状态是什么?

    此致

    陶氏