This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:高功耗

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54308, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341599/tps54308-high-power-consumption

器件型号:TPS54308
主题中讨论的其他器件: TPS54302

您好!

我在 设计中使用的是 TPS54308DDCR、在没有任何负载的情况下具有9V 输入和3.3V 输出的- 8.2mA 功耗非常高。

您对可能出现的问题有任何想法吗?

下面是供您参考的原理图。

注:

*电流在 FB1处测量(移除 FB1 )

*移除了 R1 (没有负载用于测试目的)仍然存在高电流消耗。

***REMOVED R3 (禁用的 TPS54308),电流为0A。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yan、您好

    您能否确认 您是否在禁用 IC (已禁用 R3)的情况下测试了 Iin? 转换器不切换,现在没有输出?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    是的、在移除 R3 (IC 禁用)后、输出为0V。 VIN 处的电流为~1.1uA。

    我想知道高功耗是否是由于输出电流较低时效率较低引起的?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yan、您好

    是否  在- 8.2mA 启用(未移除 R3)且 IO=0的情况下测试 IC Iin? 这是有道理的、因为 TPS54308采用 FCCM 模式、这意味着在轻负载条件下、它保持在 CCM 模式、而在轻负载条件下、由于开关损耗、效率相对较低。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    您是否有任何在轻负载条件下具有更高效率且引脚对引脚兼容的直流/直流转换器?

    此产品可以选择使用电池供电、因此功耗至关重要。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yan、您好

    建议使用 TPS54302。https://www.ti.com/product/TPS54302?keyMatch=TPS54302&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT 

    谢谢、此致。