This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:温度采样异常

Guru**** 2515065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340981/bq76930-temperature-sampling-abnormality

器件型号:BQ76930

大家好、

在使用 BQ76930期间、如果通过 I2C 初始化外部热敏电阻温度测量、则会导致电池电压采样跳变。  屏蔽温度测量结果后、电压采样不会跳变。 我知道是什么原因吗?  原理图如下:

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    您能否解释一下电压采样跳跃是什么意思? 此外、屏蔽温度测量意味着什么?

    寄存器中是否报告了任何故障?

    此外、即使在不使用 TS1时、TS1也必须有一个连接到 VSS 的热敏电阻或下拉电阻:

    我在原理图上没有看到一个。 您能检查一下吗?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    客户共测量了6节电池的电压。  如果软件开启温度测量功能、电池电芯的电压有时可能会波动100mV。  例如、当前电池电压为4.2V、在下一秒内将变成4.1V。  如果软件关闭温度测量功能、这种情况将消失。

    TS1连接到微处理器的 IO 端口、目的是通过微处理器唤醒 BQ76930。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    即使禁用测量并且该引脚仅用于唤醒器件、也需要在 TS1和 VSS 之间连接一个电阻器或热敏电阻:

    在这种情况下、客户可以尝试检查器件是否报告了 XREADY 故障。  

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    客户已在 TS1和 VSS 之间添加了10K 电阻器、未报告 XREADY 故障、但问题无法改善。

    此外、他还发现、测得的第六个电芯的电压比实际电压低数十 mV。  如果只有温度测量受到影响、他可以禁用 BQ76930的温度测量并使用微处理器测量温度。  但第六块电池的测量电压会低于实际电压、这个问题很难解决。  BQ76930的哪些引脚与电压测量相关? 原理图中是否有任何不恰当的位置?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我看不到原理图的其他任何内容。

    我建议它们在发生这种情况时捕获 VC9和 VC10引脚之间的电压波形。 如果任何其他电池电压导致这种情况、我还建议测量这些输入、以便在根本原因位于器件内部或在信号到达器件之前发生了情况时帮助缩小测量范围。

    此致、

    马克斯·韦博肯