大家好、
在使用 BQ76930期间、如果通过 I2C 初始化外部热敏电阻温度测量、则会导致电池电压采样跳变。 屏蔽温度测量结果后、电压采样不会跳变。 我知道是什么原因吗? 原理图如下:

此致、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Max:
客户已在 TS1和 VSS 之间添加了10K 电阻器、未报告 XREADY 故障、但问题无法改善。
此外、他还发现、测得的第六个电芯的电压比实际电压低数十 mV。 如果只有温度测量受到影响、他可以禁用 BQ76930的温度测量并使用微处理器测量温度。 但第六块电池的测量电压会低于实际电压、这个问题很难解决。 BQ76930的哪些引脚与电压测量相关? 原理图中是否有任何不恰当的位置?
此致、
安妮