This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:VOUT 开始上升时的 EN 引脚电压

Guru**** 2384230 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341829/tps74401-en-pin-voltage-when-vout-starts-rising

器件型号:TPS74401
主题中讨论的其他器件:TUSB7320

大家好、

数据表指出 EN 引脚的最小高电压为1.1V。

另一方面、我认为当 VOUT 开始上升时、EN 引脚上的电压将小于1.1V。

您能否告诉我 VOUT 开始上升时 EN 引脚的最低电压规格?

此致、

正人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takei-San:

    1.1V 是 EN 引脚上的最小电压、可确保 LDO 具有一致的使能行为。 存在0.4V<VEN<1.1V 的电压范围、其中未定义使能行为、如果向 EN 引脚提供此范围内的电压、LDO 可启用或禁用、或在启用和禁用之间切换。

    因此、建议在 EN 上提供最小1.1V 的电压来启用器件、并建议 VEN<0.4V 来禁用器件。

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelsey:

    感谢您的答复。
    我了解到有一个0.4V<V EN <1.1V 的电压范围没有定义使能操作。 作为参考、您能否告诉我一些从禁用切换到启用时的实际电压?

    以下摘自 TUSB7320数据表(第28页)。 我提出这个问题是因为我将一个电容器和一个电阻器连接到 EN 引脚、并想知道 VOUT 输出何时在时间常数后开始上升。

    此致、

    正人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takei-San:

    感谢您的澄清。 我可以提供一些示例值来表征 Vout 开始上升时的启用阈值、但对于 VEN<1.1V 的值、由于这不是规格参数、实际行为可能会有所不同。 因此、虽然我可以为您提供一些基准电压、但这些电压应仅作为粗略估算、因为使能阈值电压会随温度的变化而变化、尤其如此。

    根据我们获得的数据:

    -40°C:VEN=0.807V

    25C:VEN=0.79V

    125C:VEN=0.690V

    此致、

    凯尔西