This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:请帮助验证尺寸的标称值

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341013/lp5907-please-help-to-verify-the-nominal-value-of-the-dimension

器件型号:LP5907

如果可能、我能否具有此区域的标称尺寸?

如何从现有尺寸进行计算以获得标称值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hazura、  

    我可以问包装团队他们的标称尺寸是什么的高度。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juliette

    感谢你的帮助。

    此致

    黑苏拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hazura、  

    我还在等待确认、但它可能是1.45到0.9mm 之间的中心点:

    这个维度是否会影响客户的应用?

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juliette

    这个维度是否会影响客户的应用? >>否

    我只是想知道、因为某些其他 SOT 封装的高度仅为1.0min / 1.4max、

    但我无法找到此封装的最小值

    此致

    黑苏拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hazura、  

    感谢您确认、我仍在等待响应表打包  

    此致!

    朱利耶特