This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950-Q1:需要 UCC28950 PSPICE TI 模型的技术支持

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323677/ucc28950-q1-need-technical-support-for-ucc28950-pspice-ti-model

器件型号:UCC28950-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28950UCC28951
您好!
我将设计一个3kW 相移全桥同步整流器(PSFSR)充电器。  下面提供了直流/直流转换器的详细信息。
直流/直流转 换器设计详细信息:
 额定功率:3kW。
输入电压 Vin =350 - 400V、
标称输入 Vin_nom = 380V、
输出电压 Vo =36 - 60V、
标称输出 Vo_nom = 52V、
开关频率= 100kHz。  
电感器(LOUT)开关频率= 200kHz。  
根据 Excel 工作表中的设计计算结果、所有参数均 使用 UCC28950 PSPICE_TI 仿真工具进行更新和仿真。 输出电压不调节。 此处随附了仿真结果以及仿真文件和设计 Excel 工作表。  
请做必要的事。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处附上了仿真结果和 Excel 工作表设计。 请仔细查看附件。

    e2e.ti.com/.../3kW-PSFB-DC_5F00_DC-converter.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的原理图以供审阅?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    请找到附件。

    e2e.ti.com/.../UCC28950_5F00_TRANS.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否告诉我、无论您是在何时运行了附加文件中的启动原理图还是稳态原理图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我 尝试了 启动模式和 Steady_State 模式。 这些结果如下图所示。 在这两种情况下、输出电压都不会稳定在所需的52V 标称电压。

    Start_Up 模型仿真:

    Steady_State 模型仿真:

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稳态模型仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的原理图、您使用了5的变压器匝数比。  建议的工具4.4。  我想知道您是否遇到匝数比限制。  您能否更改变压器匝数比、然后尝试运行仿真、看看它是否能解决问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike  

    我已经使用 Excel 设计表验证了仿真、原理图。 即使输出电压未调节到所需值、变压器的匝数比也仅为5。 我已经随附了 Excel 设计表、PSPICE 仿真结果和仿真文件。 请再次完成此过程。  

    不做必要的工作。

    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WKPTyXTWMtRZLvIixXv1_UvgAyo4IQ0WtGUUas0Dpsw/edit#gid=708519579

    e2e.ti.com/.../8228.UCC28950_5F00_TRANS.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了您的询问,目前正在审查。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会尝试将变压器匝数比减小到4、然后重新运行仿真。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我修改了瞬态仿真、并评估了该设计的变压器 LS 输入。  我已附上修改后的设计文件供您参考。 初级侧匝数比更改为5、与您的设计类似。

    e2e.ti.com/.../2870.UCC28950_5F00_TRANS.DSN

    我重新运行仿真并评估了 H 桥和变压器两端的电压。

    我放大了 T2初级侧的电压和 H 桥输出(L2+T2初级侧)上的电压。

    施加在 L2和 T2初级上的电压为410V、而 T2上的电压 为239V。  如果不应分压、则对电压进行分压。

    L2 = 26uH、而变压器的 Lm 为2.6mH、Leak 为7.5uH。  即使有和电感分压器、此电压大约为410V*2.6m/(2.6m+33.5uH)= 404.8 V。   

    该模型似乎有问题、我打算将其移至 TI PSpice 论坛以获得进一步的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我以前见过一次。 我们当时没有找到解决方案。

    我会将其发布到 Cadence、因为他们提供该组件、用于查看是否有解决方案。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sugali:

    您是否按照 Cadence 的应用手册构建变压器?e2e.ti.com/.../Transformer-Design_5F00_AppNote.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    这里使用了已经可用的变压器模型(在 TI PSPICE_UCC28950中)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我已经与 Cadence 共享了设计文件。 让我们看看他们关于这种情况的说法是不正确仿真的。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢。 请浏览此3.3kW PSFB 直流/直流转换器的新设计。

    新的设计细节  如下。  
    PSFB 直流/直流设计 详细说明:
     额定功率:3.3kW。
    输入电压 Vin =380 - 420V、
    标称输入 Vin_nom = 400V、
    输出电压 Vo =36 - 60V、
    标称输出 Vo_nom = 52V、
    开关频率= 100kHz。  
    电感器(LOUT)开关频率= 200kHz。  
    请浏览随附的文件。 增大漏 电感 Lk=24uH 且 Ls = 5uH 后、输出电压升至30V。  
     下面提供了 Excel 参考表、PSPICE 仿真和实验结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sugali:

    由于问题似乎是变压器、让我们看看 Cadence 到底是怎样的。 任何解决办法都应适用于修改后的设计。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sugali:

    您能否将项目存档并在此处发布。 我们需要的不仅仅是 DSN。

    从 CAPTURE (捕获)中,转到 File->Archive Project (文件->存档项目),然后选择用于创建单个存档文件的所有选项。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。 这里、我要附加存档项目文件。  

    请找到附件。

    谢谢你。

    哈里奈克


    e2e.ti.com/.../UCC28950_5F00_TRANS_2D00_2024_2D00_03_2D00_07T09_2D00_59.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这个文件很大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是一个非常重要的项目。 我请求,请做必要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经提交了。 我必须删除.dat 文件、因为它占用了大量空间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    有关3.3kW 直流/直流转换器(UCC28950/UCC28951) TI_PSPICE 仿真模型的任何更新。

    我们将开发一个具有交错 PFC + PSFB (直流/直流)拓扑的3.3KW 充电器。 这是我们非常重要的项目,我恳请您,请尽快解决这个问题。

        谢谢你。

    此致、

    哈里奈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harinaik、

    我已经向 Cadence 说过这件事了。 让我们看看他们说了什么。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harinaik、

    我提到 Cadence 是因为他们拥有变压器模型。

    他们无法重现问题。

    根据他们的通信:

    正如问题声明中描述的那样、T2两端的电压为239。
    我在结束时检查了它、它看起来不是239、而是400V、这是根据您共享的计算预期的。

    下面是供您参考的快照、请告诉我是否误解了任何内容、我们可以致电进一步讨论。 我探测了 T2初级侧的电压、结果是  




    T2一次侧的光标测量值为400、如下所示

    我们可能需要安排一个电话来解决差异的根源。

    请告知我您的可用性、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    仅在2024年03月04日 使用2024年28月03日 之后、我就可以使用。

    如果你没有任何其他承诺,明天我们可以安排一个电话.

    谢谢!

    哈里奈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将您的电子邮件联系转发给 Ayush。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    此致:

    哈里奈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否看到他的电子邮件询问您的日期/时间偏好?