主题中讨论的其他器件:UCC28950、 UCC28951
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
此处附上了仿真结果和 Excel 工作表设计。 请仔细查看附件。

尊敬的 Mike:
请找到附件。
您好、Mike
我已经使用 Excel 设计表验证了仿真、原理图。 即使输出电压未调节到所需值、变压器的匝数比也仅为5。 我已经随附了 Excel 设计表、PSPICE 仿真结果和仿真文件。 请再次完成此过程。
不做必要的工作。
e2e.ti.com/.../8228.UCC28950_5F00_TRANS.DSN

您好!
我修改了瞬态仿真、并评估了该设计的变压器 LS 输入。 我已附上修改后的设计文件供您参考。 初级侧匝数比更改为5、与您的设计类似。
e2e.ti.com/.../2870.UCC28950_5F00_TRANS.DSN
我重新运行仿真并评估了 H 桥和变压器两端的电压。


我放大了 T2初级侧的电压和 H 桥输出(L2+T2初级侧)上的电压。
施加在 L2和 T2初级上的电压为410V、而 T2上的电压 为239V。 如果不应分压、则对电压进行分压。
L2 = 26uH、而变压器的 Lm 为2.6mH、Leak 为7.5uH。 即使有和电感分压器、此电压大约为410V*2.6m/(2.6m+33.5uH)= 404.8 V。

该模型似乎有问题、我打算将其移至 TI PSpice 论坛以获得进一步的支持。
此致、
尊敬的 Sugali:
您是否按照 Cadence 的应用手册构建变压器?e2e.ti.com/.../Transformer-Design_5F00_AppNote.pdf
尊敬的 David:
谢谢。 请浏览此3.3kW PSFB 直流/直流转换器的新设计。
尊敬的 David:
感谢您的答复。 这里、我要附加存档项目文件。
请找到附件。
谢谢你。
哈里奈克
e2e.ti.com/.../UCC28950_5F00_TRANS_2D00_2024_2D00_03_2D00_07T09_2D00_59.zip
您好 Harinaik、
我提到 Cadence 是因为他们拥有变压器模型。
他们无法重现问题。
根据他们的通信:
正如问题声明中描述的那样、T2两端的电压为239。
我在结束时检查了它、它看起来不是239、而是400V、这是根据您共享的计算预期的。
下面是供您参考的快照、请告诉我是否误解了任何内容、我们可以致电进一步讨论。 我探测了 T2初级侧的电压、结果是 

T2一次侧的光标测量值为400、如下所示 
我们可能需要安排一个电话来解决差异的根源。
请告知我您的可用性、
大卫