This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78L:连接到稳压器输出的电感器上的噪声

Guru**** 2581855 points
Other Parts Discussed in Thread: LM78L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342063/lm78l-noise-at-inductor-connected-to-regulator-output

器件型号:LM78L

您好!

我有以下电路布局、我将在电感器(+5V 电源轨)之后的 LDO 输出端获得大约60Hz 的纹波以及200mV 的幅度。  我发现、当我短接电感器时、噪声消失了。  不再提供该电路的设计人员、因此我不确定电感器的用途。  您能提供任何见解、想法或改进吗?

谢谢!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    仅当您在 LDO 之后需要额外的滤波时才会使用该电感器、并且您还有一个与 D4和 R14并联的并联电容器。  这种额外的滤波将对 LDO 的 PSRR 规格进行补充。  60Hz 纹波不是这里的目标频率、因为 L 和 C 的值将会变得非常大。  如果60Hz 频率是个问题、那么您只能使用第二个 LDO (这不常见、我不记得看到2个系列 LDO 用于60Hz 滤波)。  我可能会继续、但我不建议单独使用电感器。  您应该从电路中取出电感器。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢大家的讲解深入  我能否详细了解该特定 LDO 相对于连接到其输出的阻抗的稳定性? 有任何最大电容值吗?  最低负载要求如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    LM78L 周围不需要电容即可实现稳定性。 建议 LDO 输出端的电容至少为0.01uF、而您的设计超过了该值。 陶瓷电容器没有问题。  输出没有最大电容限制(因此、您可以在需要时增大 Cout)。  数据表中未列出最低负载要求。

    谢谢。

    斯蒂芬