This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1:SMBus 串联电阻器

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339819/bq40z50-r1-bq40z50-r1-smbus-series-resistor

器件型号:BQ40Z50-R1

您好

我有疑问需要您的帮助。

 对于 BQ40Z50-R1、典型应用在 SMBC 和 SMBD 上以串行方式显示300Ω 电阻器(100Ω+200Ω))。 但是、出于某些原因、 我们使用1KΩ Ω 电阻器作为 SMBus 通信外部上拉电阻器。

对于300Ω 电阻器和1kΩ 外部上拉电阻器。,当 BQ40Z50-R1输出数据和脉冲降低数据线(smbd)时、 smbd (J2)的电压接近1V (.Measurement and analysis 判断是否存在电阻

 BQ40Z50-R1中)。 将 R26和100 Ω 从200/R27更改为10 Ω, SMBD (J2)的电压约为340mV。

      基于这些、我的问题是是否可以降低 SMBus 上的串联电阻、例如、可以将 R26/R27更改为10Ω 或0 Ω。 如果没有、那么这个设计的原因是什么—增加100/ 200.Ω 的串联电阻。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Star:

    串联电阻用于限制电流和实现 ESD 保护。 这些值就是我们建议的值。 但是、根据 SMBus 1.1版规范、可以降低这些电阻值。 我不确定这些电阻值的最低值、因为需要进行一些测试。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

        您能否分享1.1版的 SMBus 规范?

    此致

    卓城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 卓诚:

    以下是获取1.1版规范的网站: http://smbus.org/specs/

    此致、

    尼克·理查兹