This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:对于锂亚硫酰氯化学电池、SOH 值不会递减。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342017/bq35100-soh-value-not-decrementing-for-lithium-thionyl-chloride-chemistry-cell

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好!

我正在使用 BQ35100电量计传感器 来监测我的项目中的电池状态。  我正在使用的电池是锂亚硫酰氯化物化学电池(33600 SAFT)。

出于校准目的、我将使用 EV2400和 BqStudio。 我需要找出所连接电池的运行状况(SOH)值。 但是、我面临一个问题、即即使在连接负载后 SOH 也不会降低。

以下是我已经执行的步骤:

  1. 将 GE 引脚设置为高电平。

  2. 通过将 Operation Config A 中的 GMSEL1:0设置为10、切换到服务结束(EOS)模式。

  3. 已在 BAT+和 PACK-之间连接一个负载(18 Ω 电阻)。

  4. 发送了 GAUGE_START 命令。

我初始设置一个 SOH 值。 这总是必要的吗? 如果我连接的电池最初具有未知的 SoH、会出现什么情况?

我所完成的计算如下:

电池的总寿命为:Time (小时)= 17 Ah /(200 mA)= 85小时

因此、发生1%放电时、时间= 51分钟。

即使我已连接负载1小时、BqStudio 中的 SOH 中也没有显示递减。 但是、当我切换 GA 位时、SOH 会降低1%(运行状况最大增量)。

如果在我关注的步骤中有任何更改、请进行回复。 是否需要进行任何其他配置或更改?

这些是我在 Gas _Gauging->DESIGN 中设置的值。

 

提前感谢您、

A·巴布

              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Arun、

    当使用 锂亚硫酰氯电池时、最好在启用 EOS 模式的情况下使用它。 当 EOS 模式被启用时、SOH 值将不准确、应该被忽略。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick。

    所以你说,我从 BqStudio 得到的是累积的容量,它可以用来找出电池的充电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arun、

    对于处于 EOS 模式的 BQ35100、要从电量监测计中获取的最重要的值是调节 R 和测量 Z。最后、电池警报寄存器中的 EOS 标志将指示电池何时接近寿命结束。 EOS 模式不计算电池的特定充电状态、而是指示电池几乎完全放电的时间。 请阅读有关 EOS 模式测试的此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sluaal7/sluaal7.pdf

    此致、

    尼克·理查兹