This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441EVM-G1A:从 BQ27441EVM-G1A 接收到错误的 SoC 值

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQ27441-G1, BQ27441EVM-G1A, BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340550/bq27441evm-g1a-incorrect-soc-value-receive-from-bq27441evm-g1a

器件型号:BQ27441EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:BQ27441-G1BQSTUDIOGPCCHEM、BQ27427、 BQ27426

您好!

我们 正在 使用 BQ27441EVM-G1A 来 监控     900 mA  的 SoC (充电状态)和电压。我们将 根据   电池 规格和       BQ27441-G1的快速入门指南来   配置 这些 值。
     设计 容量 : 900 mA  
     设计 能源 : 设计 产能 *3.7  
     Tapper 电流 : 50 mA  
     Tapper 速率 : 10 * ( 设计 容量 / Tapper 电流 )
     终止 电压 : 2700mV  
     
     对于 这种 配置、 我们不使用 bqstudio、而 是    通过 I2C 接口写入这些值。  下面   列出了我们        进行  测试的电池规格。  这 是 一种 锂聚合物 电池。
    电池 化学 : LiPo
    额定 电压 : 3.7 伏
    设计 容量 : 900 mA  
    最大值  充电 电流 : 450mA
    标准 充电 电流 : 180mA
    放电电 流 : 900mA
    标准 放电电 流 : 450mA

我们 正在 使用  SparkFun 的 库 来 配置  BQ27441EVM-G1A 板 以及  读取 电池 相关的 参数。  我们 将 读取  电池 电压、 SoC、 剩余 充电 容量、 完全充电  容量 和 电流 值。  在 我们的 测试过程中   、我们观察到  SoC 和 剩余 充电 容量 值  不 准确。  

当   首次 插入电池时 、                 SoC 值为20%、电池电压为3.7伏、电压是准确的、但 SoC  不正确。   SoC   仅 在   电池充电后进行校正。  如果 我们 取出  电池 并 重新插入  充满 电的 电池 、则 读取到的 SoC 值 为 53% 、这  也是 不 准确的。

那么、  您能否  告诉 我们 、 我们是否  缺少 某些内容 、或者     此 芯片是否需要   经历  学习 周期才能 提高 准确性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细解释。

    从您的响应来看、似乎既没有获得 chemID 匹配、也没有完成电量监测计的学习周期。

    请使用 GPCCHEM 工具获取 DOD 误差不超过3%的化学 ID 匹配结果。

    帮助文档- 化学 ID 选择工具(GPC)简单指南(修订版 A)

    完成后、在监测计上使用该化学物质并完成学习循环。

    提供帮助的文档- 实现成功的学习周期(tij.co.jp)

    视频帮助- 如何使用监测计成功完成学习周期|视频| TI.com

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、我们将按照以下步骤进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    "bq27441-G1是业界最易于使用的锂电池电量监测计。 用于缩短上市时间并
    几乎无需进行开发工作、电池特性鉴定和学习周期。 组装后
    引入终端系统后、只需配置几个简单的寄存器、即可获得准确的监测结果
    读取该寄存器的 IC 内容。 本文档概述了所需的最低程序。"

    bq27441-G1的快速入门指南中介绍了这些代码行。 《bq27441-G1快速入门指南》。  上面写着
    不需要学习周期或电池特性。 此外、chemID 0x128已经过预编程、
    bq27441-G1中 、不能更改、是这样吗? 所以,您能告诉我们,如果这些事情不需要那么我们如何能保证测量的准确性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议完成一个学习周期、以便电量监测计能够学习相应的电池。

    您是正确的、化学物质无法更改。 产生该错误的最可能原因是电池唇缘和预定义的化学物质 LiCO2。 学习周期可能有助于消除错误。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将完成学习循环、因此监测计可以学习相应的电池。 但由于这是基于 RAM 的器件、我们无法对为特定单元生成的 golden 文件进行编程。 如入门指南中所述、我们可以读取 QMax 和 Ra 表的值、并在器件上电时将其存储在电芯上。 这是否等同于编程 golden 文件? 此外、您可以为我们的应用建议另一种基于闪存的电量监测计吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这应该具有相同的效果。

    我推荐为您的应用使用 Impedance Track 监测计、我认为您正在尝试测量1s LFP 电池。 这些是我针对该应用的建议。 我建议使用 GPCCHEM 工具并对电池进行放电、然后查看 BQ27426/bq27427上的三种预编程化学物质中的任何一种是否具有低 DOD%误差。 如果不是、那么我建议使用下面列出的不同电量监测计。

    BQ27426数据表、产品信息和支持| TI.com

    BQ27427产品说明书、产品信息和支持| TI.com

    BQ34Z100-R2数据表、产品信息和支持| TI.com

    BQ27Z746数据表,产品信息与支持| TI.com

    BQ27Z561-R2数据表、产品信息和支持| TI.com

    此致、

    埃文