This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050关闭查询

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342389/bq4050-bq4050-shutdown-query

器件型号:BQ4050

您好

 客户报告说、有多节电池没有电压(使用 BQ4050解决方案 IC)。 经过充电和激活后、电压恢复正常。 通过从主机读取、发现电池具有1条关断记录。 请确认哪些情况会导致电池关闭;

此外、我们还通过主机在 Lifetime 界面上读取电池运行时间、也就是270-280H。 我们验证了电池已关断3-4小时以重新激活读数、并发现电池仍在计算关断状态下的运行时间(请参阅附件以验证4块电池)。

请确认这是否正常? 附加了文件。

e2e.ti.com/.../_A25BC98B_0_35758B53FA574078E14F6F60_3.21.xlsx

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    如果未检测到电池的电压、则可能是基于电压的关断。 触发此模式的条件可以在下面找到:

    关于持续的运行时间、您能否进一步深入了解有多少节电池没有电压? 如果电池仍有电压、则可能有足够的电压来保持器件供电。 如果在这种情况下有日志文件、我们可以更深入地研究发生的情况。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺