请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 您好
客户报告说、有多节电池没有电压(使用 BQ4050解决方案 IC)。 经过充电和激活后、电压恢复正常。 通过从主机读取、发现电池具有1条关断记录。 请确认哪些情况会导致电池关闭;
此外、我们还通过主机在 Lifetime 界面上读取电池运行时间、也就是270-280H。 我们验证了电池已关断3-4小时以重新激活读数、并发现电池仍在计算关断状态下的运行时间(请参阅附件以验证4块电池)。
请确认这是否正常? 附加了文件。
e2e.ti.com/.../_A25BC98B_0_35758B53FA574078E14F6F60_3.21.xlsx
请帮助检查它。
谢谢
星形