This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ76942短路电流阈值

Guru**** 2527350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342748/bq76942-bq76942-short-circuit-current-threshold

器件型号:BQ76942

大家好、

我的客户要求 在25°C 室温下为 SCD_ACC 提供典型值、3 Σ 或6 Σ 数据。 您能帮助进行工厂检查并提供这些数据吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis:

    并非每个规格限制都将由3 Σ/ 6 Σ 正态分布进行设置。 TI 可能会 根据多种因素来不同地设置每个规格、这些因素包括发布的类型、测试等。  

    此信息未公开发布、TI 不会分享每个规格的最大值和最小值的指定方式。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙