This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5812:RGB LED 驱动器输入电压

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5812, LP5813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342153/lp5812-rgb-led-driver-input-voltage

器件型号:LP5812
主题中讨论的其他器件: LP5813

您好!

我想驱动3个 RGB LED、特别是 LTST-C19HE1WT、并由于低厚度要求考虑使用 LP5812 (DSBGA (9)封装)。 问题在于、我的最大系统电压为2.6V 低至1.7V。 数据表在特性部分中指明2.7V 至5.5V、在电气特性部分中指明0.5V 至5.5V (显示为输入电压、不显示为 VCC)。

是否可以在2.6V 或更低的电压下使用该器件? 如果没有、您能否推荐另一个器件来驱动这些特定的 RGB LED。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imraan:

    抱歉混淆不清、这应该是写入错误。 如果您需要在非常低的输入电压下驱动 RGB LED、我推荐 集成了同步升压 RGB LED 驱动器的 LP5813。 LP5813和 LP5812的唯一区别是 LP5813具有同步升压功能、但 LP5812没有。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、感谢您的阐述。

    此致、

    伊姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    我在 TI 的评估套件上使用低电压测试了 LP5813、结果很好、并且已将我们的系统电压降低到2.5V。

    我在论坛上读到、LP5813 WSON 封装将于4月底发布、那还准确吗? 现在是否有适用于 LP5813 WSON 器件的工程样片? 还可以获取 DSBG-12封装的参考 PCB 布局文件。 数据表中的图纸不太清楚看到内部 BGA 引脚的过孔。

    谢谢。

    I·艾哈迈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    是的、LP5813 WSON 将于4月底发布、我们的当地办事处已提供工程样片。

    有关每种封装的封装图、请在以下 e2e 链接中找到它们:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326889/lp5810-ybh-9-package-drawing-please

    BR、Jared