我有两个 LM4051-ADJ、当我按照数据表将它们接线时、它们根本不会改变输出电压。 首先、我使用4.85V 的电源和470ohm 的 Rs 对其进行了尝试、因此不会超过12mA 限制、并且没有分压器、我的输出为0.8V、Vref 为0.6V (从引脚3 阳极到引脚1 FB 测得)。 此后、我尝试了4.85V 的拉电流140欧姆、R1 5k Ω、R2 6k Ω 的拉电流、输出电压再次保持在0.8V、即使它本应高于1V。 我尝试了许多其他组合、例如 Rs 130、R1 105k Ω、R2 105k Ω、Webench 电源设计工具建议、对于2.48V 的输出、输出保持在0.8V。 我不知道自己做错了什么、我的两个器件都是开箱即用的、它们执行的是相同的操作。 我需要2.48V 的 Vo 和4.85V - 5V 的输入。 下面是数据表中的一些图片以及如何将器件连接到输出板的示意图。