This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4051-N:无法让 IC 产生任何种类的可调节电压

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342594/lm4051-n-can-not-get-ic-to-produce-any-kind-of-adjustable-voltage

器件型号:LM4051-N

我有两个 LM4051-ADJ、当我按照数据表将它们接线时、它们根本不会改变输出电压。 首先、我使用4.85V 的电源和470ohm 的 Rs 对其进行了尝试、因此不会超过12mA 限制、并且没有分压器、我的输出为0.8V、Vref 为0.6V (从引脚3 阳极到引脚1 FB 测得)。 此后、我尝试了4.85V 的拉电流140欧姆、R1 5k Ω、R2 6k Ω 的拉电流、输出电压再次保持在0.8V、即使它本应高于1V。 我尝试了许多其他组合、例如 Rs 130、R1 105k Ω、R2 105k Ω、Webench 电源设计工具建议、对于2.48V 的输出、输出保持在0.8V。 我不知道自己做错了什么、我的两个器件都是开箱即用的、它们执行的是相同的操作。 我需要2.48V 的 Vo 和4.85V - 5V 的输入。 下面是数据表中的一些图片以及如何将器件连接到输出板的示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为上传照片时出错。 在5V 输入和2.48V 输出的情况下、最小 Rs 值为210 Ω。 如果输入电阻小于此值、则可能会导致损坏。 您是否可能将阳极和阴极反接? 您可以重新发送原理图和设置图片吗?

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉沃尔特出现了延误、我再次上传了图片、我希望它们能够正常工作、我的试验电路板已满、所以我绘制了 IC 的连接方式、忽略任何随机的焊料和额外引脚、我以前有 SMD 电阻器和去耦电容器、 但它没有区别、SMD 和/或试验电路板、我只得到0.8V 输出。 我尝试过一次反转阳极和阴极、我得到了 VDD 电压的输出、我被吓到了、然后我拔了所有东西、尽管这可能仍然是错误的。 我要提醒一下、我有此 IC 的可调版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、图片仍然没有显示。 您是否可以尝试复制和粘贴屏幕截图? 您是否有可以使用210欧姆或更大的 Rs 值再次测试的未使用器件、以将电流限制在12mA 以下并在 FB 引脚上使用分压器? 该器件需要一个分压器。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我不知道复制粘贴在这里工作、我希望您现在可以看到它们、我没有未使用的器件可供尝试、但我将在我拥有的器件上尝试210欧姆和分压器、希望我能看到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的图片、您需要交换阳极和阴极。 引脚2需要连接至 Rs 和 R1。 引脚3需要接地。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "谢谢你,谢谢你。"