This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:RAC 最小值;Vin、浪涌电流保护、2S 应用的最小 Vin

Guru**** 2505155 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343360/bq24133-rac-minimum-value-vin-in-rush-current-protection-minimum-vin-for-2s-application

器件型号:BQ24133

您好、TI 工程师!

我有许多关于 BQ24133充电电路的问题、

1. RAC 可以使用的最小电阻是多少? 数据表示例中 rac 的值为20mΩ。 因为我们的系统具有8A (最大值)的典型持续电流。 我们正在考虑降低 Rac 以最大程度地降低两端的压降。 我们可以使用10mΩ 吗?

2.如果我们将 IDPM 设置为8.5A,BQ24133是否具有输入浪涌电流限制? 如果禁用充电器且系统的浪涌电流在几秒钟内大于9A、会出现什么情况? 充电器电路的行为如何? 它会禁用 ACFET 和 RBFET 吗? BQ24133是否没有浪涌充电电流保护功能。 您是否有适合这种情况的推荐器件?

3、2S 应用的最低输入电压是多少(最大锂离子电池电压为8.42V)? 可以使用9V 吗? 它对于可以使用的快速充电电流是否存在限制?

谢谢。

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    对于1、可使用10m Ω。 光照条件下的输入电流精度将比数据表规格更差。  数据表公式都假设输出为20m Ω。

    关于第2条、第  除非峰值电流超过输入电流限值、否则充电器不关心浪涌电流。  如果发生这种情况、转换器输出充电电流会降低、可能为零。  则交流和 RB FET 会保持导通。  在输入电压可能下降、导致 ACDRV 可能下降一位时、FET 将自然"软启动"。  我不知道 IC 产品在上电后、即 在 FET 已开启后出现浪涌。

    对于3、9伏是理想输出。  我不建议电压小于8.7V。

    此致、

    杰夫